Search
Languages

Bourns 全新推出宽端子厚膜电阻系列, 专为高功率密度与严苛应用中的强固性能设计

全新车规级 Bourns® CWM-Q 系列符合 AEC-Q200 标准,可提供汽车与工业设计所需的强化散热效能与机械稳定性

2025年9月17日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新车规级、符合 AEC-Q200 标准的 CWM-Q 系列宽端子厚膜电阻,此系列专为支持高功率密度及在严苛应用中维持稳健性能而设计。随着汽车与工业设计人员对更高功率面积比与焊点可靠性的需求日益增加,Bourns 在新系列中采用宽端子设计,以提供更佳的散热效果与机械稳定性。这使得 CWM-Q 系列特别适用于汽车 ECU、LED 照明模块、电源管理系统以及其他对热敏感且需要高可靠性的电源应用。

Bourns® CWM-Q 系列提供紧凑的 0612 与 1225 封装,功率额定最高可达 2 W,阻值范围从 1 Ω 至 1 MΩ,为各种设计需求提供更多弹性。该系列使用符合 RoHS 标准 的材料制造,并可搭配标准回流焊制程。工作温度范围广泛,从 -55 °C 至 +155 °C。此外,CWM-Q 系列已通过加速应力测试,包括热循环、高温暴露、耐湿性及机械冲击,以验证其耐久性能。

全新 Bourns® CWM-Q 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com