Search
Languages

Bourns 全新 SMD 功率电感系列具备高工作温度与高饱和电流, 满足严苛的汽车设计需求

符合 AEC-Q200 标准、车规级 SDE0403AT 系列,具备更高电流密度与薄型设计,有助于提升电源效率并增强设计弹性

2025年9月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SDE0403AT 系列 SMD 功率电感。该系列可在不饱和的情况下承受高电流,并能耐受高达 150 °C 的温度,确保在高温环境中的稳定与可靠运行。作为车规级、符合 AEC-Q200 标准的产品,SDE0403AT 系列具备高电流密度与薄型封装,非常适合追求卓越电源效率与设计弹性的汽车应用。Bourns® 最新功率电感的设计特性,特别针对各类先进汽车应用进行优化,包括噪声滤波器及直流电源线等。

此外,SDE0403AT 系列 采用独特设计的鼓型铁氧体结构,搭配紧凑、薄型封装,为设计人员提供更高的布局灵活性与更简便的系统整合。该系列支持 -55 °C 至 +150 °C 的广泛工作温度范围,并可提供高达 4.8 A 的饱和电流,有助于在当今复杂的汽车系统中维持热稳定性。

全新 Bourns® SDE0403AT系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com