Search
Languages

Bourns 推出其最小封装尺寸 AEC-Q200 认证车规级厚膜电阻

CR01005A-AS 系列具备抗硫化特性,在高密度、紧凑型设计以及特定严苛环境中,提供优异的节省空间与高可靠性的优势。

2025年7月14日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出符合 AEC-Q200 认证的车规级 CR01005A-AS 系列厚膜电阻。此系列为 Bourns 热销 CR-A-AS 系列的扩充产品,采用极小尺寸封装 (0.4 mm x 0.2 mm x 0.13 mm),并具备符合 ASTM B-809 标准抗硫化设计,其出色的抗腐蚀能力可大幅提升系统的稳定性、可靠性、效能与强固性,同时降低潜在的故障停机风险。

全新 CR01005A-AS 系列所具备的超紧凑型封装与优异性能,使客户能在不牺牲效能或可靠性的前提下进一步实现小型化电子设计。此系列也有助于提高电路板的零件密度,进一步释放空间以容纳更多功能或缩减装置整体尺寸。其他特性包括:阻值范围 1 Ω 至 1 MΩ、电阻偏差 1% 至 5%,以及最低 ±200 ppm/°C 的温度系数 (TCR)。CR01005A-AS 系列的产品优势,使其非常适用于需追求极致小型化、高可靠性并能于严苛环境下运作的应用,例如各类交通运输设备、穿戴式装置、智能手表、运动手环与智能型手机等。

Bourns® CR01005A-AS系列厚膜电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com