MENU
Search
Languages

Bourns 扩展 Multifuse® PPTC 产品新增 32 款 MF-MSMF 系列, 并提升具备 60 VDC 承载能力的型号数量

新增32款 PPTC 可恢复保险丝提供多达 55 款选项,提升设计灵活性, 并在紧凑的 1812 封装尺寸中实现更高的功率等级

2025年7月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其 Multifuse® MF-MSMF 系列大功率表贴式聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝产品线。此次扩增 32 款料号,并提升多款产品的最高电压承受能力至 60 VDC。这些新增型号是因应客户对更广泛的保持电流 (Ihold) 范围 (从 100 mA 到 2.6 A)与更高额定电压 (Vmax) 的需求而设计,提供优异的过电流与过温保护性能,于应用的规格范围内有效地守护其运作安全。

全新扩充的 MF-MSMF 系列采用 Bourns 创新 freeXpansion™ 设计,进一步提升可恢复保险丝性能,不仅支持更高的保持电流,还能提供更优异的电压能力与电阻稳定性,同时实现更精巧的组件尺寸。部分型号提供 1812 封装,相较于过往的 2920 封装,可有效节省 PCB 空间并降低成本。这些升级对于如 USB、HDMI、HDTV、个人计算机、笔记本电脑、数据中心与可携式消费性产品等低电压直流直流具多重效益。

Bourns 保护事业部副总裁 Jennifer Joseph 表示:「Bourns 致力于解决保护需求,与众多电源应用客户密切合作,充分理解他们对高效率的追求。尤其随着每一代新产品的复杂度与功率需求不断提升,能在精巧封装中提供大功率等级的保护方案已成为必要。我们设计的 Multifuse® MF-MSMF 系列正是为此需求打造的理想解决方案。」

Bourns® Multifuse® 聚合物 PTC 可恢复保险丝以其卓越质量与可靠性著称,通过多项功能性测试,包括 30 分钟维持电流测试、100 次动作寿命测试与 48 小时保持动作测试。此外,组件还经历严格的可靠性验证,如 1000 小时被动老化、1000 小时湿度老化以及 20 次热冲击测试,从而有效降低现场失效风险。其 SMD 焊端使用无电镀镍浸金 (ENIG) 镀层,有助于提升可焊性、延长保存期限,并防止锡须展生。

Bourns® Multifuse® MF-MSMF 全新 32 款料号现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。新款保险丝具备 UL/CSA/TÜV 安规认证,TÜV 认证涵盖 IEC 62319-1、IEC 60738-1,以及 IEC 60730-1:2013 第 15 条、第 17 条与附录 J。本系列产品皆于 Bourns IATF 16949 认证工厂内制造。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdss

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com