MENU
Search
Languages

Bourns 推出新型电流变压器产品,采用坡莫合金 T 型磁芯结构,具备高匝数比特性

Bourns® P300-T414250S 电流变压器具备高磁导率和低能量损耗,为电力系统提供卓越的高频电流检测

2025年6月2日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 PCP300-T414250S 电流变压器系列产品。此款新品采用高效率坡莫合金材料制成,能有效降低热能损耗与能量消耗。此技术亦实现了快速电力转换与高精度特性,使该变压器非常适合用于电能质量分析。

全新 Bourns® PCP300-T414250S 电流变压器具备高磁导率与低能量损耗,能为电力系统提供优异的高频电流感测能力。其先进设计支持广泛的额定电流测量,包含电表中的高频电流感测及马达负载监控等应用。该型号最大初级连续电流可达 300 A,并具备高达 3.5 kV 的耐电压强度,有助于确保设备与人员的安全。此外,其保护性线圈外壳设计适用于各种严苛环境下的应用。Bourns 设计此全新电流变压器系列,旨在协助用户实现更快速、更稳定且更安全的电力监控与管理。

Bourns® PCP300-T414250S 电流变压器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/current-transformers

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com