MENU
Search
Languages

Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准的车规级 BMS 信号变压器产品线

Bourns® SM91872AL 型变压器采用全自动包覆成型工艺制造,提供高质量成本效益电力隔离解决方案

2024年8月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 AEC-Q200 认证汽车级电池管理系统 (BMS) 变压器。 Bourns® SM91872AL 单通道加强隔离变压器,采用全自动过模工艺制造,为能源存储系统和电动汽车 (EV) 的 BMS 信号应用提供经济高效且高质量的解决方案。

Bourns® BMS 变压器工作电压可高达 1000 V,耐压隔离电压高达 4000 VAC,具有扩展的工作温度范围,从 -40°C 到 +125°C。此外,SM91872AL 变压器的爬电距离/间隙距离超过 10.0 mm,其加强绝缘符合 IEC 60664-1 和 IEC 62368-1 标准。

Bourns® SM91872AL BMS 信号变压器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-bms-aecq200

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com