Search
Languages

Bourns 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝,推出两款高电压/电流型号系列

全新 Bourns® SinglFuse™ 保护器现可提供 0603 和 1206 封装,且在标准 SMD 尺寸中提供高效的过流保护

2024年2月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展SinglFuse™ SMD 保险丝产品线。在功耗应用中,效率扮演着至关重要的角色,尤其是随着最终产品变得越来越复杂且功耗更高。支持器件具有更高功率额定值且紧凑型的需求变得更迫切,Bourns® SF-0603SP-RSF-1206S-R 系列应运而生,以满足这些需求。

随着 Bourns 这两款全新 SinglFuse™ SMD 保险丝系列的推出,对于高操作电压应用的设计师来说,现在可以选择更紧凑的过电流保护器。例如,SF-0603SP-R 系列非常适用于 48 VDC 操作的应用,而SF-1206S-R系列则适用于 12 VDC 或 24 VDC 操作系统,而 SF-1206S-R 系列适用于操作电流超过 10 A 的 12 VDC 或 24 VDC 操作系统。

Bourns® SinglFuse™ SMD 保险丝在标准 SMD 尺寸(从0402到3812)中提供有效的过电流保护。采用 Bourns 的先进设计技术,新型号具有各种电压和电流额定值,宽工作温度范围和高性能保险丝特性。Bourns 新发布的型号系列采用先进的金属箔技术,能够在紧凑的尺寸中处理更大电流。这项技术可支持高达 125°C 的操作温度,足以满足大多数消费性、工业和电信应用的要求。

Bourns® SinglFuse™ SMD 保险丝 SF-0603SP-R 及 SF-1206S-R 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com