Search
Languages

Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝,专为高工作温度/大工作电流应用设计

全新 Bourns® MF-RHS 大功率额定系列,显著提高马达和工业设计的效率,采用小尺寸封装,具备低功耗设计

2024年1月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 Multifuse® MF-RHS 高温径向引线聚合物正温度系数 (PPTC) 可恢复保险丝。Bourns 全新保险丝系列可满足对更广泛的高温 PPTC 保护解决方案需求,符合各种设备(特别是马达和工业应用)中,针对工作温度和大额定功率有更高要求的产品设计。

全新 MF-RHS 系列基于 Bourns 的先进设计,提升可恢复保险丝性能,并支持高达 125 °C 的工作温度范围,其性能增强包括提高的 100 A 最大额定电流 (Imax),包括在 16 V 最大额定电压下从 3.5 A 到 13.0 A 的保持电流额定范围 (Ihold) ,以及在更小 PPTC 产品尺寸的前提下增强的电阻稳定性。此系列采用更小的封装尺寸和其低功耗设计亦有助于提高整体电源应用效率。

Bourns® Multifuse® MF- RHS 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。该系列亦通过 UL 和 CSA 认证,且于 Bourns 获 IATF 16949 认证之工厂生产制造。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#rlths.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com