Search
Languages

Bourns 新增 20 款 Multifuse® 型号,可显著扩展电路保护设计选择选项

新型号 Multifuse® 聚合物 PTC 可恢复保险丝设计灵活性性大幅提升,并以紧凑的 1206 封装尺寸提供更高的额定功率

2023年12月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布新增 20 款 Multifuse® 聚合物 PTC 可恢复保险丝系列。Bourns 新型高功率额定保险丝,旨在为客户提供在更小的 1206 封装中实现更广泛的超电流/过温度保护选择。这些小尺寸的封装允许客户满足更小的电路板空间要求,从而帮助降低成本。相比 Bourns® MF-NSMF110/16-2的 1812 封装,新款 1206 封装的保险丝型号可为设计师提供 67% 的电路板空间节省,有助于满足 16 Vmax等各种要求。

Bourns 最新推出的 MF-NSMF 系列以创新的 freeXpansion™ 技术,提升了保险丝的性能,具备处理更高电流和电压的能力,改善了其电阻稳定性,并实现了更小的封装。除了从 14 到 34 种选择的扩展设计选项外,这些新型保险丝还提供了广泛的保持电流(Ihold) 选择,范围从 0.05 A 到 2.0 A,以及多种额定电压 (Vmax) 选项,从 6 VDC 到 60 VDC。这些增强功能特别适用于在低直流电压端口中提供高度可靠的过电流和过温度保护,如 USB、HDMI、HDTV、个人计算机、笔记本电脑、数据中心和可携式消费电子产品中普遍存在的端口。

Bourns 20 款全新 Multifuse® MF-NSMF 系列现已上市, 全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc#smdss

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com