Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns® Multifuse® 过流/过温保险丝系列再升级, 推出 MF-ASML/X 系列,具有高达 0.75 A 额定功率

新型聚合物 PTC 可恢复保险丝封装尺寸仅 0402 且提供更高的保持电流选择

2023年12月11日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天宣布将扩展 Multifuse® 聚合物 PTC (PPTC) 可恢复保险丝,并推出更高额定功率型号- MF-ASML/X 系列。Bourns® MF-ASML075/6 具有最大 0.75 A (Ihold) 额定值,设计宗旨在为空间受限应用的开发人员在超紧凑的 0402 封装中提供更多的过流/过热保护选择选项。 除了更高的维持电流和更小的占板面积之外,新型号还采用了多项关键改进,包括提高了额定电压 (Vmax) 和增强了电阻稳定性。这些增强功能是专门为满足各种应用而设计的,主要是针对穿戴式装置、玩具和游戏应用等消费性产品中常见的低压直流端口的优化保护解决方案。

作为 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝系列的最新产品,MF-ASML075/6型号同样基于 Bourns创新的 freeXpansion™ 技术。该技术于 14 年前开发,能提升保险丝的性能,具有处理更高电流和电压的能力,改善其电阻稳定性并实现更小的封装尺寸。为了提升所有 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝的可靠性和寿命,包括 MF-ASML/X 型号系列,我们采用无电镀镍浸金 (ENIG) 镀层用于它们的 SMD 端子。ENIG 镀层使用一层薄而均匀的金属覆盖在一层镍上,已被证明具有卓越的耐腐蚀性和优异的电导率。相比之下,传统的镍锡 (Ni/Sn) 镀层可能容易产生须状结构、氧化和腐蚀等问题,这可能导致短路、焊接不良以及电子电路的恶化。

Bourns® MF-ASML/X 型号系列还采用独特的碳化钛 (WC) 材料,该材料具有较低的电阻,即使在潮湿环境中仍具有抗氧化能力。此外,低电阻具有重要价值,因为它有助于提高功率效率,而抗氧化性有助于实现更高的质量和可靠性水平。

全新 Bourns® Multifuse® MF-ASML/X 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/docs/product-datasheets/mf-asml-x.pdf.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com