Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns®  混合位置传感器获 AspenCore 全球电子成就奖 (WEAA) 颁发年度最佳传感器产品殊荣

创新设计的 Bourns® HES38U-RS485 因其先进的功能中选,为开发人员提供高质量、长寿命的 RS-485 应用解决方案

2023年12月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,荣幸宣布Bourns® HES38U-RS485 混合式位置传感器荣获 2023 AspenCore 全球电子成就奖 (WEAA) 中国区和亚洲区年度最佳传感器奖项。年度传感器奖是由国际知名媒体 AspenCore 资深分析师和其全球用户社群自具备竞争力的传感器产品列表中评选,Bourns 传感器因其先进的功能脱颖而出。

Bourns 传感器部门总裁 Michel Potvin 表示:「Bourns 在开发创新混合组件解决方案方面持续表现出色,为我们的客户解决棘手的设计问题。该奖项是对 Bourns 在此一领域取得成功的肯定,本人在此赞扬 Bourns 全体团队在开发如该款传感器等突破性解决方案方面所付出的奉献和努力,这些解决方案将继续塑造电子产品的未来。荣获此奖认可凸显了 Bourns 致力于突破创新界限并在电子产业中制定新标准的承诺。我们很荣幸不仅获 AspenCore 专业分析师选中,同时还获其全球读者的青睐,这些读者将成为该产品的实际客户,我们谨代表 Bourns,很荣幸获得此项宝贵的认可。」

Bourns® HES38U-RS485 混合位置传感器专为满足要求长寿命周期和高可靠性规范的特定恶劣环境应用而设计,在 10 圈绝对位置的精准度下,其旋转寿命高达 500 万转。 此款传感器先进的混合设计使其能够提供增强的线性度、分辨率和准确性,这些特性和功能使其成为工业回馈应用 (例如患者平台定位、3D 成像位置、气动控制阀位置和执行器马达位置) 以及自动化制造机器人的最佳解决方案。

全球电子成就奖获得台湾和亚洲 EE Times 及 EDN 等媒体的读者群的大力支持,巩固了其作为业界最受期待和推崇的电子奖项之一地位。透过赢得该项受人崇敬的奖项,Bourns 名列由业界领导品牌所组成的优势联盟,这些领导者因推动电子和半导体技术领域的进步和变革而受到表彰。

有关更多 Bourns® HES38U-RS485 混合位置传感器详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/sensors/position-sensors/non-contacting-multiturn/product/HES38U-RS485.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com