MENU
Search
Languages

Bourns 推出四款全新大功率电流检测电阻系列 专为电力电子提供精确的电流测量

Bourns 全新电流检测电阻系列以节能和最大化传感性能,其先进构造设计可提供高功率、低电阻和低温度系数(TCR)

2023年12月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低热电磁势 (EMF) 和大功率处理能力使它们成为各项工业和消费应用以及电池管理系统 (BMS)、开关电源 (SMPS) 和马达驱动等电力电子领域的理想解决方案。

电流检测电阻产品由于其精确的测量准确度和相对较低的成本,相较其他技术更为经济实惠,在大功率应用中的使用越来越广泛。Bourns 开发该系列,旨在协助设计人员满足监测准确度,以提供有助于电路高效运行的电流读数。

Bourns 全新 CSI 系列采用电子束焊接 (EBW) 电阻和铜合金端子构造,提供两端子和四端子两款选项。两端子提供三种不同的封装尺寸:593039202512。四端子设备封装尺寸为 4026,可进行非常精确的四线 Kelvin (K) 电阻测量。金属合金电流检测组件支持低热电磁势 (EMF) 以及在 20 °C 至 60 °C 温度范围内 ±50 PPM/°C 的低温度系数 (TCR)。全新四款电流检测电阻的阻值均可达 0.2 毫欧姆,客户可以从多款低阻值选项和高达15 W 的功率等级中拣选合适的型号。

全新四款 Bourns® CSI 系列大功率、极低欧姆电流检测电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/current-sense-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com