MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新空气线圈电感器系列 具备高 Q 值、高自谐振频率和低感值

全新电感器提供更低的损耗,并经过优化,适用于高频功能,为射频应用设计人员提供了更广泛的高 Q 值解决方案

2023年11月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商推出全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。 Bourns® AC4842R 空气线圈电感器系列提供了高频、低损耗解决方案,为射频应用设计人员提供更广泛的高 Q 值解决方案选项。该款空气线圈电感器具备至少 100 的高 Q 值,感值范围从 22 到 150 nH,非常适用于现今的高频电视和收音机接收器、无线电发射机以及射频放大器和调谐应用。

该系列采用无磁芯的线圈设计,可提供显著的较低感值,并在高频率下提供卓越的功能性。Bourns 设计的 AC4842R 系列具有严格的容差,提供 4 至 33 毫欧的 DC 电阻,最大额定电流范围为 1.2 至 3.50 A,并提供 –25 to +125 °C 的工作温度范围。AC4842R 系列还采用环氧树脂盖板,以增加机械稳定性,该系列的表面贴装设计使这款空气线圈电感器非常适用于打件流程。

Bourns® AC4842R 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/air-coil-inductors。。

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

 

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com