Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用

全新 Bourns® GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,非常合适于 SPD 产品应用

2023年9月25日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT212EGDT216EGDT220EGDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流浪涌影响的高要求应用提供保护。新款高能量 GDT 符合 IEC 防雷等级分类、UL1449 第 5 类别和 IEC 61643-311 标准,非常适合部署和安装于 SPD 应用。

Bourns 新型 GDT 系列具备非常高的额定电流,并在小尺寸、薄型封装中以 8/20 μs 波形提供最高 60 kA 额定电流的高浪涌能力,这些功能提供了满足 AC 电力线应用要求所需的浪涌保护性能,同时为这些高密度、空间受限的设计提供了节省体积和空间的解决方案。四款全新系列提供设计多功能性,供应多款 DC 击穿电压选项(150 V 至 1000 V),几乎适用于低电压网络中的任何电压配置。此外,设计人员可以从多款端子配置和引线形状选项中进行选择,使他们能够匹配各项配置之规格。

Bourns 开发的这些高能量 GDT 旨在帮助保护多项市场应用,这些应用的互联性越来越强,并且对潜在破坏性浪涌越来越敏感。例如支持商用和住宅的物联网 (IoT) 以及工业和再生能源设备等应用,皆为可从 Bourns 新型浪涌保护设计中受益的关键设计范例。

Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列二电极高能量 GDT 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且获得 UL 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/high-current-series

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com