Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 半屏蔽功率电感器产品再升级, 推出五款全新车规级、符合 AEC-Q200 标准系列

全新电感器采用底部焊接引线构造,强化了机械强度和稳定性,提高产品可靠性

2023年8月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTASRN2510BTASRN3010BTASRN3012BTASRN3015BTA 系列采用底部焊接引线结构,提高了机械强度和稳定性,产品可靠性大幅提升。

这些优点加上多款可供应的电感器尺寸,使其成为汽车系统、DC-DC 转换器以及经常需要高可靠性的消费、工业和通信电子产品中电源的理想差分扼流圈功率转换解决方案。Bourns 被誉为磁性组件设计领域的领导者,其最新功率电感器型号的半屏蔽设计结合了非屏蔽和屏蔽电感器的功能优势。与非屏蔽电感器相比,此款结构提供更低的磁场辐射,也是全屏蔽铁氧体电感器更具成本效益的替代方案。

Bourns® SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA、SRN3015BTA 半屏蔽功率电感器系列均已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com