Search
Languages

Bourns 隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻系列, 提供增强型高浪涌电流限制器解决方案

Bourns® 七款 POWrTherm™ 型号,具备广泛电阻范围和多种圆盘直径选项,使客户能够满足特定应用及市场需求

2023年5月30日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 POWrTherm™ NTC 热敏电阻产品线,旨在提供增强和高效的高浪涌电流限制能力。七款全新系列包括:BN-LG05YBN-LG08YBN-LG10YBN-LG13YBN-LG15YBN-LG20YBN-LG25Y,提供广泛的电阻范围以及多种圆盘直径选项,以便客户选择合适的产品,满足为其特定应用要求和各种市场需求。

Bourns® POWrTherm™ NTC 热敏电阻采用独特的结构,利用各种金属氧化物形成多晶 NTC 热敏电阻体,在抑制高浪涌电流方面具有卓越的能力。七款 POWrTherm™ 提供高达 1500 μF@240 VAC 的等效电容和高达 15 A 的最大电流。此外,新型号采用径向引线通孔封装,特定型号亦通过 UL 和/或 TÜV 认证,同时,新系列提供不同的圆盘尺寸,以满足从消费到工业的各项市场需求,适用于开关模式电源 (SMPS)、DC 电机、放大器和变压器等应用。

Bourns 保护部门产品线经理 Shawn Yu 表示:「Bourns 拥有广泛的电源保护专业知识,并着手提供一项不同且高效的技术方法,透过我们的 POWrTherm™ 功率 NTC 热敏电阻产品抑制浪涌电流。全新 Bourns® POWrTherm™ NTC 热敏电阻解决方案利用负温度系数特性的高初始电阻,有效地控制和最小化不必要的浪涌电流。事实证明,这一特性有助于减轻启动时过大电流的潜在有害影响。此外,即使在正常运行期间, Bourns® POWrTherm™ 装置的电阻显著降低,从而提高了广泛应用的效率。随着现代终端产品的功率需求不断增长,实现更高的效率变得越来越重要。」

Bourns® 七款 POWrTherm™ NTC 热敏电阻保护器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/ntc-thermistors

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com