MENU
Search
Languages

Bourns 扩展大功率厚膜芯片电阻产品 全新推出四款符合 AEC-Q200 标准系列

车规级 CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q、CHP-Q 系列电阻专为电流限制器、缓冲电路以及平衡和泄放电阻器提供出色的浪涌和高额定功率能力

2023年1月30日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,扩展领先业界的大功率厚膜电阻系列,全新推出四款符合 AEC-Q200 标准产品。Bourns® CRM-QCRS-QCMP-QCHP-Q系列为车规级产品,具高额定功率和卓越的脉冲负载浪涌能力,使用印在陶瓷基板上的厚膜组件制造,强化四款全新电阻系列的可靠性。Bourns 符合 AEC-Q200 标准的新型电阻所提供的特性使其非常适合限流器和缓冲电路,以及汽车、消费电子、工业自动化、电源、LED 照明和通信基站应用中的平衡和泄放电阻器。

Bourns® CRM-Q 系列大功率电阻器和 CRS-Q 系列浪涌耐受电阻器提供三种尺寸,从 1206(3116 公制)到 2512(6432 公制),额定功率从 0.5 到 2 瓦。CMP-Q 系列脉冲功率电阻器提供从 0603(1608 公制)到 2512(6432 公制)五种尺寸,额定功率从 0.25 到 1.5 瓦。CHP-Q 系列超高功率电阻器提供从 0603(1608 公制)到 1206(3116 公制)五种尺寸,额定功率从 0.33 到 0.75 瓦。为了在下一代应用中支持如高达 60 kA 的大电流,设计人员通常必须并联许多具有低电流处理能力的组件。现可使用能够处理 20 kA 的单一组件,并联更少数量的组件就能实现同等保护级别,这不仅减少了 BOM 总数,更有助于节省 PCB 上的宝贵空间。

全新 Bourns® CRM-Q、CRS-Q、CMP-Q 和 CHP-Q 四款系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com