Search
Languages

Bourns 推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器 机械强度大大提升

SRP1038WA 和 SRP1265WA 系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受 15 G 标准或 30 G 峰值振动

2022年2月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新车规级大电流屏蔽功率电感器,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA 和 SRP1265WA 屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受 15 G 标准或 30 G 峰值振动,因此分别超过 AEC-Q200 标准要求的 5 G 三到六倍,振动测试根据 MIL-STD-202 方法 204 进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低 DC 电阻、低蜂鸣噪声以及在 –55 至 +165 °C 的宽温度范围内出色的温度稳定性,这些特性使这系列符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器成为各项消费类、汽车、工业和电信电子应用中电源管理和 EMI 滤波的理想选择。

与现有型号相比,以无须增加封装尺寸或所需印刷电路板面积的情况下,可将侧端子框架的宽度增加 50% 以上,从而为领先业界屏蔽功率电感器产品组合增添先进功能。Bourns 全新电感器系列采用独特配方的金属合金粉末磁芯和黏合剂,并使用模制结构制造工艺,其中磁屏蔽设计降低磁场辐射,且金属合金粉末磁芯能提供高饱和电流,使用高温等级材料可实现适用于多种恶劣环境应用的宽工作温度范围。这些全新型号的最高工作温度为 +165 °C,比 Bourns® 标准 SRP-A 功率电感器高出 10%,即使在具挑战性的环境条件下,全新型号亦提供更大的空间以维持额定工作电流。

Bourns® SRP1038WA 和 SRP1265WA 功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/resources/rohs/magnetics/power-inductors-smd-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com