MENU
Search
Languages

Bourns 全新车规级薄型 Chip LAN 变压器 PCB 布局设计更灵活

Bourns® SM453229A-381N7Y 10/100/1000 Base-T Chip LAN 变压器的先进特色使其成为 EMI 抑制和以太网相关应用的理想选择

2021年12月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出车规级 SM453229A-381N7Y 10/100/1000 Base-T Chip LAN 变压器。Bourns 全新 Chip LAN 变压器是一款薄型的独立组件解决方案,产品一推出便使得PCB布局设计灵活性大幅提升,不仅符合 AEC-Q200 标准,且可操作在 -40 至 +105 °C 的宽温度范围,有着 1500 VAC/60 sec 的高压隔离能力,亦能承受 1.2/50μs 波形高达 2400 V 的脉冲电压。这些特性使 Bourns® SM453229A-381N7Y 成为 10/100/1000 Base-T 以太网网络、工业单对以太网和基于 IEEE 802.3 以太网的应用以及用于搭配共模芯片电感器抑制 EMI 的理想选择。

Bourns 新款小型中心抽头变压器的结构模式是缠绕在鼓形铁芯上,并用铁氧体板覆盖,以模拟环形铁芯的闭合磁路。即使没有额外的共模滤波器,中心抽头也允许共模抑制。这种独立式屏蔽变压器有助于减少 EMI 故障排除工作。Bourns 的全自动化生产流程有助于提高组件的一致性,并促进一致的质量和更高的可靠性。由于采用此自动化生产流程,可以在更短的生产交付周期内实现大批量、经济高效的产能。

Bourns® SM453229A-381N7Y 10/100/1000 Base-T Chip LAN 变压器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-lan

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com