Search
Languages

Bourns 推出全新车规级共模扼流圈 符合 AEC-Q200 标准并适用于 DC 电源线应用

SRF7035A 系列尺寸紧凑、轻薄,可满足电路板空间限制,在高压/大电流直流电源提供 EMI 抑制和噪声过滤

2021年11月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新符合 AEC-Q200 车规级 SRF7035A 共模扼流圈系列。这款专为支持 DC 电源线应用中的高电压和电流设计,具有五个阻抗额定值,电压高达 80 VDC,且电流高达 5 A,可为设计人员提供额外的灵活性,并扩展了紧凑型共模滤波器在电源应用中使用。由于电路板空间有限进而推动了组件外形和体积的最小化,现有一款专用于 DC 电源线的紧凑型表贴封装设计共模滤波器作为选项。该系列产品采用表贴封装不仅坚固、尺寸紧凑轻薄是同级解决方案的直接替代品。

Bourns® SRF7035A 共模扼流圈具备 -40 °C 至 +125 °C 的宽工作温度范围、拥有低辐射的坚固屏蔽结构、并採用降低噪声的特殊矩形铁氧体环磁芯以及用耐高温的 H 级漆包线材。这些特性使其成为汽车、消费电子、工业和其他电子市场的 DC/DC 转换器、开关模式电源和电源系统中DC电源的电磁干扰 (EMI) 抑制和噪声过滤的最佳选择。

Bourns 全新共模扼流圈提供分段配置的绕组,可在宽带率范围内提供高共模阻抗,并在100兆赫 (MHz) 以上提供更高的差模阻抗,通过设备箝紧的 U 形端子满足各种机械应力且提供卓越的强度。保护性塑料屏蔽罩覆盖扼流圈的表面和电线清楚分隔 N1 和 N2 绕组,允许 500 VAC 和 3 mA 的高压绝缘隔离持续1秒。Bourns® SRF7035A 系列的额定电压为 80 VDC,非常适合 DC 电压自 12 V 转变为 24 V 和 48 V 的下一代应用。

Bourns® SRF7035A 共模扼流圈系列现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com