Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出两款全新车规级型号 扩展 SinglFuse™ SMD 保险丝系列

全新型号系列具 150 °C 额定温度,符合 AEC-Q200 规范*,非常适合需要具可靠、坚固过流保护的应用

2021年6月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日新增两款全新 SinglFuse™ 车规级 SMD 保险丝系列。为因应长寿命和高可靠性的各种恶劣环境应用以提供坚固的过流保护,Bourns® SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 系列均完成内部 AEC-Q200 同等测试程序。尽管 AEC-Q200 标准是专用于汽车测试和认证,由于满足该标准所需的强化产品设计和稳健性能,亦有利于广泛的工业、中低风险医疗、非公路用运输、工厂自动化和通信系统应用。

Bourns® SinglFuse™ SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 型号系列皆具有慢熔断特性,其定义为在 250% 的额定电流的室温熔断时间分类为5秒以内。新型号系列采用小 EIA 0603 和 1206 占位面积封装尺寸,并采用 Bourns 先进的多层陶瓷设计,可在高达 150°C 的环境工作温度下实现增强的电压和电流处理能力。此外,新款 SinglFuse™ 型号采用陶瓷多层技术构建,可在额定规格内升高的工作温度下提供更强化的热冲击、盐雾和机械振动可靠性。

Bourns® SF-0603SA-M 系列提供 0.5A 至 8A 的额定电流,额定电压为 24 Vdc 至 65Vdc,而 SF-1206SA-M 系列提供 0.5A至5A 的额定电流,额定电压为 65Vdc。

随着电子系统日趋整合、互连以及对外部环境干扰影响,过电流状况可能会造成损坏、缩短产品寿命、降低设备效率,在极端情况下还会对机体造成毁损。故此,Bourns 持续开发创新的保险丝产品,以满足在广泛的应用和操作环境中对有效过流保护日益增长的需求。

Bourns® SF-0603SA-M 和 SF-1206SA-M 系列现已上市,全系列均符合 UL 248-14 及 RoHS**标准且为无卤产品***。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses-aec-q200-compliant

*符合Bourns内部AEC-Q200同等测试计划。

**RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

***Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com