Search
Languages

Bourns 新增 1812 封装尺寸型号系列至 Multifuse® PPTC 过电流保护器产线 其额定温度为125°C

全新耐高温聚合物 PTC 提供低电阻,可支持最高 1.75 A 的电流和 42 V 的电压

2021年3月1日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Multifuse® 聚合物正温度系数(PPTC)可恢复式保险丝产品线全新系列型号。全新的 Bourns® Multifuse® MF-MSHT 型号符合高温等级、车规 AEC-Q200 规范,并能以标准 1812 表面黏着封装。此外,MF-MSHT 型号系列具有较低的热降额因子,最大电压范围为 9 V – 42 V 和保持电流范围为 200 mA – 1.75A。

随着汽车和相关工业及消费物联网的产品应用需求变高,唯有更强大的过流保护解决方案,方可支持高温下的工作环境以及提供可靠的寿命效能。Bourns所设计的全新Multifuse® MF-MSHT系列产品,不仅可提供有效的过流保护,并降低了这些因产品应用需在高温达125°C时所产生的不必要的熔断误动作风险。新型高温额定PPTC提供了额外的设计灵活性,为设计人员提供了更多的过流保护解决方案选择,可帮助他们最佳地匹配其应用规范。

Bourns 过电流保护产品线经理 Lee Bourns 表示:「各项车规应用的设计人员将可发现 MF-MSHT 系列产品的 125°C 额定值是满足其广泛温度要求的过电流保护的可靠选择。」

Bourns® 全新聚合物 PTC 型号采用高熔点聚合物材料和碳基导电填料的专有混合物制成,可实现特别是针对高温环境定制的高可靠性过电流保护性能。专有的导电聚合物配方还提高了对常见油、润滑剂和溶剂的抵抗力,这些物质可能会对工业和运输应用中经常使用的消费级 PTC 产生不利影响。

Bourns 补充道:「我们在高温系列产品中使用的聚合物针对严苛要求的设计具有优势,因为它提供了更高的防止溶剂渗透的保护,溶剂会导致包括 PPTC 在内的多种聚合物电阻组件的阻值漂移,这种阻值的增加可能反而使 PPTC 熔断所需的电流更少,造成 PPTC 发生不必要的熔断误动作。我们高额定温度 MF-MSHT 型号系列有助于某些严苛环境系统的设计人员解决此问题。」

Bourns® 全新 Multifuse® MF-MSHT 聚合物 PTC 型号系列现已上市,全系列均符合 UL、TÜV 及 RoHS*标准,并由经 Bourns IATF 16949 认证的工厂生产。

有关更多 Bourns® Multifuse® 高温额定 PPTC 过电流保护器详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc。 

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com