Search
Languages

Bourns 宣布推出全新共模扼流线圈,可用于电源应用 具低高度化、高耐用性、高电流容量特性

新型 SMD 共模扼流线圈应用于 DC 电源线,拥有出色的共模滤波以及差模滤波特性

 2020年12月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出两款全新低高度化、高额定电流系列紧凑型表面贴装共模扼流线圈。Bourns® 全新 SRF1206A 及 SRF9045A 系列,同时具有优秀的共模滤波以及差模滤波特性。这些高度耐用性的产品拥有高额定电流的特性,可满足越来越多的 DC 电源应用(额定电压高达 80 VDC 同时额定电流高达 8 A)中满足电路板空间限制的组件之需求。此特色使 Bourns 最新共模扼流线圈成为消费、工业和其他电子应用中 DC-DC 转换器、开关电源、电池管理和电源线噪声抑制的出色解决方案。

Bourns® SRF1206A 及 SRF9045A 系列符合 AEC-Q200 规范,工作温度为 -40 至 +125 °C,并可在广泛的频率范围内提供高阻抗,以抑制进出系统的电磁干扰 (EMI)。此两款共模扼流圈系列都采用隔离的扇形绕组配置,并具有夹在铁芯上的 U 型端子,具出色的强度,可应对各种机械应力。这些系列亦具有保护性塑料屏蔽层,可保护零件的表面和电线,并能在 1 秒钟内提供 500 VAC @ 3 mA 的 Hi-Pot 性能。此结构除了是这些组件专为实现正常共模阻抗所设计之外,还具有在高频范围内增加的差模阻抗的特点。

Bourns® SRF1206A 及 SRF9045A 系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:  www.bourns.com/products/magnetic-products/common-mode-chokes-aec-q200-compliant 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com