PEC11H 型号专为该应用需要坚固耐用的编码器选项所设计
2020年6月25日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出PEC11H 型号,以扩展旋转式编码器产品线。Bourns 采用创新的滚珠/弹簧设计,设计出可提供强烈正向制动功能的 PEC11H 型编码器。这种强大的制动特性可满足最终用户对于平滑触控反馈的需求持续增长,且需要坚固耐用的编码器选择,例如:专业音响和照明、低/中风险医疗**、测试/测量和实验室设备、工业自动化控制和消费类白色家电。
Bourns® 新型旋转式编码器还具有额定旋转寿命为 100,000 次,工作温度范围在 –25°C 至 +70°C 的正交输出。PEC11H 设计灵活,可提供各种分辨率、滚花和扁平轴长以及瞬时按钮选择。
Bourns® PEC11H 编码器现已上市,全系列均符合 RoHS*要求,具 IP 40 防尘密封等级。有关更多详细的产品信息,请参阅: https://www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf。