Search
Languages

Bourns 推出九款新型大电流屏蔽式功率电感器系列产品

2020年3月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布新增九款 SRP 功率电感器系列新产品。这些新款 SRP 电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns 最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。

Bourns® SRP1040VA 和 SRP6030VA 型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到 180°C(包括自热)。 使得这些符合 AEC-Q200 要求的电感器适用多种高温环境以及包括 LED 照明、DC / DC 转换器和电源在内的高可靠性设计。 提供的电感额定值范围为 0.47–22 µH。

Bourns® SRP4018FA 型号系列符合 AEC-Q200 标准,并在自引线端子结构中使用扁平式的瓷釉线圈包裹铜线,可提供极低的DC电阻。意即在工作期间可提供较低的 DC 电阻,电感器消耗的功率更少,尤其是在较高的电流和开关频率下,从而使 DC / DC 转换器实现了更高的功率效率。该型号系列的电感范围为 0.33–1.2 µH,工作温度范围为 –55 至 +155°C。由于 SRP4018FA 型号系列符合 AEC-Q200 标准,因此它会是需要高功率效率和更高可靠性的广泛应用的最佳选择。

此外,SRP1245CSRP1265CSRP3012CSRP3020CSRP5020C 和 SRP5030C 型号在外层围绕瓷釉线圈包铜线结构上亦提供高电感选择。该系列型号的电感范围为 0.1–33 µH,工作温度范围为 –40 至 +125°C。这些型号是商用规格产品,可在不需要符合 AEC-Q200 规范之电感器的情况下,为 OEM 提供用于大量消费性电子应用的合乎成本效益的解决方案。

Bourns® 九款全新电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com