Search
Languages

Bourns 于 2020 应用电力电子会议与展览 (APEC 2020) 隆重展示先进电源转换、传感以及电路保护解决方案

2020年3月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,将于 APEC 2020 展示多款标准和定制电源转换组件。 Bourns 提供先进的解决方案,专为帮助转换,感应和保护电源电路所设计,如 BMS、DC-DC、RS-485 和 RS-232 串行通信、RS-422 数据传输,以及其他苛刻的应用,同时使这些应用更高效、可靠。

此外,Bourns 将于3月18日星期三下午 5:10 举办“专为 3.6 KW 常规升压型 PFC 优化铁氧体电感器设计的效率”产业专题演讲。

  • 符合 AEC-Q200 规范的变压器,用于高压系统中的隔离通信
  • 适用于 DC-DC、AC-DC 和 DC-AC 转换器的高级电源转换设备
  • 5G 网络的电源保护
  • 新型隔离变压器,具高电气间隙/爬电距离
  • 新型 BMS 信号变压器
  • 创新的 GMOV 混合组件,可保护工业应用
  • 高功率电流检测电阻器,有助于延长 BMS 寿命
  • 可增强电性的新型电力变压器

展会地点: APEC新奥尔良
展会日期: 2020315日至19
展位位置: Bourns展位#2128

我们诚挚邀请您与 Bourns 电力电子专家会面,以了解更多电源转换,传感和电路保护产品特色和上市时间优势。请联系 Annette Keller,电话:707-947-7232, annettekeller1984@gmail.com.

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com