2020年2月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布增加 SinglFuse™ 产品线新型车规 SMD 保险丝系列。这五款新型 SF-1206SA-W、SF-2410FPA-W、SF-2410FA-W、SF-0603HIA-M 和 SF-1206HIA-M 系列完全符合 Bourns 的内部 AEC-Q200 等效测试程序,即使在某些恶劣环境下运行亦能确保其各种应用中的坚固性能。
SF-1206SA-W、SF-2410FA-W、以及 SF-2410FPA-W SinglFuse™ 型号系列采用小型的 EIA 1206 和 2410 封装具备慢速型 (slow blow)、快速型 (fast-acting) 和快速作用精确熔断速度 (fast-acting precision) 的特性。这些新系列产品采用 Bourns 创新的 PCB 线芯设计,提供增强的电压和电流处理能力、在保险丝组件上更为精确的热点控制、改进的电弧抑制和浪涌电流承受能力,与旧型陶瓷管设计相比更具出出色的结构完整性。
新型 SF-0603HIA-M 和 SF-1206HIA-M 型号系列是使用 Bourns 的先进的多层陶瓷设计,可增强电压和电流处理能力,这些型号提供 1206 和 0603 两种小型封装,具有高浪涌电流承受能力和延时熔断速度。
随着各式系统和电子应用变得更加集成和敏感,过电流的威胁有可能造成潜在的损坏、缩短产品寿命并影响设备效率。电路保护对于如物联网和以智能传感器为基础的设计等新兴和下一代应用亦相当重要。这些连接应用特别易受过流事件的影响,而这些事件可能导致可靠性下降,以及网络中的一或多个设备发生故障。Bourns 持续扩展 SinglFuse™ SMD保险丝 产品组合,就是为满足日益扩大的应用范围中对有效过流保护的不断增长的需求。
Bourns® SF-1206SA-W、SF-2410FPA-W、SF-2410FA-W、SF-0603HIA-M 以及 SF-1206HIA-M 型号现已上市,全系列均符合 UL248-14 及 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses
*符合Bourns内部AEC-Q200等效测试程序。
**RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
***Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。