MENU
Search
Languages

Bourns 推出微型化可复位温度保护器(TCO)

2019年10月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出新系列的微型化可复位温度保护器组件。该组件专为锂聚合物电池和方形锂电池的过热和过流保护而设计。 Bourns® CB系列乃是新一代轴向引脚设计 TCO 组件产品,几乎可以瞬时控制异常过大电流,直至达到额定极限。与 Bourns 既有且在市场上非常成功的 NR 系列相比, 新一代面积缩小26%以上,但具有相同的电流承载能力量。 该组件高度仅为 0.8 mm,机身宽度为2.5 mm,非常适合智能手机和便携式电子产品中的小型电池,但其高电流承载能力亦成为下一代笔记本计算机和平板计算机电池的理想选择。

Bourns® CB 系列在60°C的环境下可以承受 6 A 到 10A 的电流,可点焊也可激光焊。 这些新型微型可复位TCO器件分别有 72°C、77°C、82°C 和 85°C 的四种跳闸温度选项,公差为 ±5°C。 温度选项可以根据要求来做进一步的调整。此外,CB 系列的结构采用了高耐腐蚀的双金属机制,可承受绝大多数潮湿环境。

Bourns® CB 型设备现已上市,全系列均符合RoHS *标准,无卤素**,并获得 UL 机构认可。 有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/mini-breakers/product/CB.

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

*** Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明: www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com