Search
Languages

Bourns 全面升级传感器系列 推出高灵敏度、精确压力传感器专为扩展温度应用而设计

加州河滨市 - 2019年5月13 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天发表进阶版环境传感器系列,其中包含一个新版压力传感器。Bourns® BPS140系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。新型BPS140压力传感器提供高灵敏度/准确度和长期可靠性,提供扩充的温度能力和苛刻介质兼容性。

BPS140系列极其坚固,其结构即使在高温下也能够处理高压范围(15至500 PSI)。Bourns最新压力传感器的另一个优点是结构与背面压力测量相结合,可最大限度地减少介质敏感的防潮材料数量。这种背面感测设计的目的是确保被测介质仅接触测量组件的背面。

Bourns传感器与控制器产品线经理Alain Leon表示:「BPS140的结构提供了独特的传感器精度优势,因为所有电子组件和其他敏感表面都与介质隔离。并且,通过减少防潮材料的数量,我们有效地降低传感器的介质灵敏度。」

Bourns新型传感器系列在产品使用周期间可提供稳定的性能,总误差为2.5%FS,温度范围为-40°C至150°C(六标准偏差流程),产品寿命变化为0.5%FS。这些特性使BPS140压力传感器成为各种工业、能源、重型设备、建筑&家居控制以及中/低等风险医疗*设计的理想解决方案。

Bourns BPS140系列压力传感器现已上市,符合RoHS **标准。Bourns还提供端口配置和校准订制。有关更详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors.

*Bourns® 产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明: www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

**RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com