Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出MEMS环境传感器

加州河滨市 - 2018年10月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了微机电系统(MEMS)环境传感器,Bourns精密传感器(BPS)系列提供的产品分别为三个压力传感器系列与一个湿度传感器系列。该系列提供高灵敏度/准确度、长期可靠性、高温能力与恶劣介质兼容性,专为满足工业自动化、能源、建筑和家居控制、中/低等医疗风险*和高可靠性行业应用的先进传感器需求而设计。

Bourns新推出的环境传感器采用最先进的技术,即便在多数传感器可能产生故障的条件下仍能顺利运行。BPS110BPS120压力传感器可为敏感应用提供极其精确的超低压感测功能。此外更提供完全校准和补偿输出,可实现更高效的处理以及长期稳定性,实现可靠的可重复性。BPS130压力传感器特点为恶劣介质的兼容性以及具有高准确度的高温操作。此传感器系列能够在各种压力下运作,在产品使用周期期间提供高稳定的性能,Bourns针对这三款BPS压力系列还提供端口配置和校准订制。

BPS230系列采用微型(2.0 x 2.0 x 0.75 mm)表面贴装封装,可提供精确的相对湿度感测。Bourns新推出的湿度传感器系列适用在电池支持应用的低电流消耗和低电压操作兼容性,在产品周期间具备高可靠性。

Bourns四种环境传感器系列BPS110,BPS120,BPS130和BPS230现已上市。有关更详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/sensors/environmental-sensors

柏恩(Bourns®)的商标和柏恩(Bourns)注册商标乃属于柏恩(Bourns)公司所拥有,如需申请公开使用权需要与柏恩(Bourns)公司确认。其他上市名称和品牌的商标或注册商标是其各自所有者。

*Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a