Search
Languages

Bourns电池管理产品解决方案暨新型高电流热熔断装置 将于2月28日日本东京电池展隆重登场

加州河滨市, 2018年2月13日 - Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,在即将到来的2018年日本电池展上, 将推出其最新系列高电流的小型断路器温度保险丝保护装置(TCO)产品,旨在为笔记本电脑与平板计算机电池提供卓越的过温和过流保护,相信将为消费性电池与汽车电池管理保护方案提供重要的保护关键组件。 此外,Bourns还将展示表面贴片式的TCO装置,该产品可协助电池组装供货商大幅缩短交货时间与装配成本。 这些最新的发展技术加上Bourns早已广泛应用且成熟的电路保护技术,可以充分协助设计人员因应目前充满挑战的电池保护要求。

展会期间,Bourns亦将展示各式汽车电池管理系统保护电子组件,其中包括:

  • 隔离/过滤的客制化功率磁性
  • 用于共模噪声抑制的信号磁性组件
  • 超低奥姆电流检测电阻,用于高达1000 A的分流测量
  • 用于高功率直流总线箝位应用的高电流双向TVS二极管
  • 过电流保护装置,如聚合物PTC可复位保险丝与SinglFuse™薄膜芯片保险丝

展会日期:2018年2月28日-3月2日
展会地点:日本东京有明国际展览中心
摊位编号: # W4-60

如欲了解更多关于Bourns如何推动电池管理电子技术的进步,我们诚挚欢迎您与Bourns代表进行交流。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com