MENU
Search
Languages

Bourns推出高速CANbus保护器- 设计适用于汽车和工业应用市场

加州河滨市,2017年10月31日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出符合标准的新款高速AEC-Q101控制器局域网络(简称 CAN)保护器。Bourns®设计出最新的突波保护组件,可对瞬间电压事件所造成的损害提供防护,例如静电(ESD)、电感性负载中断或雷击等。确保在恶劣环境中仍有可靠的高速通讯,有助系统开发商提高众多采用控制网络、智能分散系统(SDS)、DeviceNet™ 及制程自动化系统的汽车与工业应用的可靠性。

Bourns® 型号 CDSOT23-T24CAN-Q (瞬态电压抑制)二极管数组采用两个双向TVS二极管来保护一个CAN 接口的两条线路,最低26.2 V的崩溃电压可对于24 V讯号线提供有效的防护。符合重要的国际标准,Bourns 新型高速CANbus 保护器提供+/-30 kV 的接触式放电ESD 保护,符合IEC 61000-4-2,此外还提供500 V突波保护,符合IEC 61000-4-5(第1级)。 它采用 SOT-23 包装,体积轻小,适用受到空间限制的PCB 设计,并且同时可确保符合有关的EMI 要求。

价格及供货情况 Bourns®型号 CDSOT23-T24CAN-Q 现已上市,符合RoHS标准*。CDSOT23-T24CAN-Q 产品定价为美金$0.11/片(以12,000片为订单量)。更多详细产品信息请至: www.bourns.com/products/diodes/diode-arrays.

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU) 。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com