MENU
Search
Languages

Bourns 推出符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品 提供超低电阻、高饱和电流

加州河滨市,2017年10月5日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出符合标准的三款新系列 AEC-Q200 高电流屏蔽功率电感器产品。Bourns® 的PQ2614BLA, PQ2614BHAPQ2617BHA 等型号采用扁平电线缠绕设计,提供超低DC和AC电阻,以及超过100 A 的高饱和电流。扁平电线缠绕设计亦提供轻小、高效的电感解决方案。这些特色让新型电感器产品专精使用于汽车电源转换,以及消费电子、工业、医疗和通信电子设备中的DC/DC转换器、开关式电源供应器与过滤应用。

这些电感器产品特色为低功耗及低铁损的铁氧体磁芯结构,大幅提高DC/DC转换器的整体效能。此外,这些装置贴装在焊盘的塑料底上,提高了机械稳定性。 此三系列适用于 -40 至 +155 °C 的宽广工作温度范围,电感值为1 - 33 µH。

Bourns® 的PQ2614BLA、PQ2614BHA 与 PQ2617BHA 等型号均符合RoHS 标准以及无卤素要求,型号PQ2614BLA建议售价为美金$1.80美金(以订购数量5,000件订单为基准)。更多详细产品信息请至: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-qualified

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU) 。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com