Search
Languages

Bourns的Multifuse 产品系列新增生力军-高温PPTC可复位保险丝


Bourns® 新的 Multifuse® MF-NSHT 与
MF-USHT 系列 (点击放大)

RIVERSIDE, Calif., July 19, 2017全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其屡获嘉评的Multifuse® 产品新增一名生力军-通过AEC-Q200 认证的高温高分子聚合物正温度系数(简称PPTC)自恢复保险丝。 采用1206和1210(3014和3024公制)表面贴片封装,工作温度高达125 ℃,Bourns 所设计的微型化MF-NSHT 与  MF-USHT 系列是汽车系统的电路保护首选;优异的自恢复过电流防护特性也适用于高温作业环境的新一代高密度工业电路板、电信及消费电子产品。

最新的高温Multifuse® 产品采用Bourns 的freeXpansion™ 制程;此制程可大大缩小封装的体积、提高维持电流(Ihold)、稳定阻值,同时拉高额定电压(Vmax)。在高温下,MF-NSHT 与MF-USHT系列的Ihold可高达0.50 Amps,R1可压低至1.6 Ohms。

「许多汽车系统,尤其是引擎盖下的应用,必须在温度非常高的环境中作业,因而需要使用能够承受严苛环境条件的电子零组件。 Bourns 在高温表面贴片封装自恢复保险丝的制造上,已累积丰富的经验,有助确保作业稳定,亦可让设计符合AEC-Q200 Rev-C测试的要求。」Bourns 的Multifuse 产品线经理Lee Bourns 如此说道:「除了Bourns广受好评的高温MF-PSHT、MF-SMHT 与 MF-RHT 产品外,我们最新的MF-NSHT与MF-USHT 系列,也进一步为汽车及电子零组件的设计人员提供更多新的过电流保护选择。」

Bourns 的Multifuse® MF-NSHT 与MF-USHT 系列是由通过TS16949 认证的厂房制造,符合RoHS*与UL的安全认证,且已上市销售。

*RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附录及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com