Search
Languages

Bourns扩大专业音响及灯光效果应用的带马达直滑式电位器产品线


Bourns® Model PSP60 60mm
带马达直滑式电位器
(点击放大)

加州河边市,2017年7月12日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其傲视业界的专业音响与照明产品 添加了新的生力军-60mm带马达直滑式电位器。Bourns® Model PSP60 的特色不仅可克服空间限制,且使用寿命更长,满足自动专业混音控制台、调音台及专业灯光控制台与控制器的频繁调整需求。

Bourns® Model PSP60 60mm带马达直滑式电位器有各种阻抗规格(10kΩ 至100kΩ)及标准锥度可供选择,提供优异的性能特色。 采用寿命超佳的碳组件,寿命高达百万次来回,此外还有支持Touch sense推柄,可在现场演出时进行迅速的调整变换。除此之外,还有可让控制台自动化的Servo track,以及可加快生产组装的插入式连接器。

Model PSP60 的样品及生产数量目前已可提供。 这个系列的产品通过RoHS 认证*。 进一步信息,请参见 www.bourns.com网址中的数据表及材料声明。

*RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附录及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com