Search
Languages

Bourns 推出全新款抗硫化固定电阻 产品应用可靠性再升级

台北讯, 2017年4月3日 - Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,近期大力扩展抗硫化电阻产品,并于日前新增了八款全新厚膜精密芯片电阻,专门用在高硫化污染的恶劣操作环境下。相较于一般的薄膜电阻,这些新产品能让工业、IT及电信应用开发商的产品在含硫气体的环境中寿命更为长久。且经过Bourns的测试,相对于一般的装置,这些新抗硫化薄膜电阻能够提供多达20倍的工作寿命,使其更适合用在关键性的应用中,像是工业及自动化设备、电力以及通讯基地台。

所谓高含硫环境包含石油、润滑剂或化石燃料存在的地方、高浓度硫污染的工业区,亦或是指一般恶劣、具腐蚀性的环境。而温度、湿度以及气流,加上含硫气体等常见的因素,都是造成腐蚀过程以及有害的硫化银的形成,而最终会导致电阻开路与失效。此外,有些问题是出自于传统厚膜电阻的设计与材料,尤其是银钯内部端子里的银,使一般标准电阻组件更容易受到含硫气体侵入。

Bourns 产品线经理Brian Ahearne表示: 「近年来,薄膜芯片电阻能否在高含硫环境操作下具备长久的可靠性,已变成多个工业以及电信市场的关注重点。我们藉由扩大抗硫化电阻产品来应对我们客户庞大的需求,帮助他们消除产品应用中腐蚀相关的故障问题。Bourns抗硫化电阻产品有助于提高整个系统的可靠性与性能,且能帮助减少昂贵且非预期的停机时间。」

Bourns新薄膜电阻是特别针对暴露于高浓度硫污染的恶劣环境所设计,经过测试,与一般标准薄膜电阻相比,当暴露于含硫气体环境时,新电阻多了20倍的工作寿命。(Bourns测试方法:把组件放入含有40〜60克硫磺粉末的2400立方厘米玻璃干燥容器中;将容器加热至105 °C以加速硫化反应,再以规则的间隔测量电阻,验证电阻值并比较结果)。

Bourns八款全新抗硫化厚膜电阻有八种不同的尺寸(从01005至0603),能够满足不同的设计需求,型号包含 CR0201-AS, CR0402-AS, CR0603-AS, CR01005-AS, CAY06-AS, CAY10-AS, CAY16-AS and CAT16-AS。新系列抗硫化固定电阻的制造是使用厚膜组件印在陶瓷基板,并且根据ASTM B809-95规范进行测试。此外,Bourns也提供具有广泛电阻、温度系数以及电阻偏差选择的新型号。

产品售价与供应

八款抗硫化厚膜电阻现已上市,作为产品定价依据,型号CAY06-J2AS价格为每千件美金$51.20 (以500K件为订购量)。更多Bourns抗硫化产品信息请至: www.bourns.com/products/resistive-products/sulfur-resistant

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com