Search
Languages

美国柏恩(Bourns Inc.) 策略性收购Jensen Devices AB公司,稳坐电路保护领导地位

河边市, 加州, Dec 4, 2012 - 全球电子元器件领导制造商美商柏恩(Bourns®) ,今日发表声明,其已完成收购及整合Jensen Devices AB资产,包含合并Jensen Devices AB产品至Bourns 气体放电管(GDT) 产品线;产品制造则由Jensen于瑞典Solluntuna工厂移转至Bourns ISO认证之哥斯达黎加Heredia厂。 新产品系列如 SA2 高电压气体放电管 应用于过电压保护,而Sparctube® ST开关系列气体放电管则使用于汽车HID大灯之点火装置线路上,目前消费者皆已可购得该产品;这些气体放电管产品大大提升Bourns卓越的技术能力并强化Bourns电路保护于汽车、工业及电信产业之领导地位。

Bourns总裁Erik Meijer博士表示:「Jensen Devices产品的成功整合,促使Bourns策略性地进入汽车氙头灯市场,并预期成为Bourns 2016年及后续持续成长动能之一。」「这些产品不仅加强及扩展Bourns 气体放电管产品线,更使我们的客户受惠于更多产品选择及设计灵活性。」

Bourns® Sparctube® ST 系列气体放电管 之特色为将电压分为350V~1000V之间,其中含括经常使用之800V及840V版本,此2版本非常适合应用于汽车氙头灯,其特点为长期稳定性及高温性能,Sparctube® ST系列专为电容放电电路之电压控制开关所设计,因此要求高能量、低流失及开关速度。

Bourns® SA2 高电压气体放电管系列 专为高度独立应用产品所设计,如街道照明、医疗设备、空调机组、电源设备、投影机及焊工设备。该系列产品具有高绝缘电阻、宽广温度范围并提供2.4 kV ~ 7.2 kV直流电。其他电压要求则视客户需求,提供客制化产品服务。

Bourns于电路保护市场拥有超过35年气体放电管研发经验,并持续致力于提供业界最完整之电路保护解决方案,透过策略收购及公司内部产品开发,累积坚强创新及研发能力。Bourns于过去12年间成功完成10桩收购案,包含Joslyn Electronics通信保护产品业务,德州仪器(Texas Instruments)固态通信保护业务,Fultec瞬时闭锁装置技术,Corning Cable Systems保护产品业务及艾默生(Emerson)网络能源保护产品。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com