Search
Languages

美商柏恩推出业界第一款可耐受AC干线电源接触的电子电流限制器

河边市, 加州, Feb 1, 2011 - 全球知名电子组件领导制造商 美商柏恩(Bourns)公司, 今日推出针对高速通讯端口保护所设计的最新款TBU® (Transient Blocking Unit) 电路保护组件 这款组件是业界第一个可耐受AC干线电源接触而不受损的电子电流限制器(简称ECL)。 这款电路保护组件命名为Bourns® TBU® DT系列,能有效针对短路、AC电源横动、电磁感应和闪电浪涌所造成的故障提供优异的防护 TBU® DT-系列反应非常快速,跟一般高电容保护器不同的是它不会改变高速通讯端口的信号性能。新款的Bourns® TBU®组件是户外应用中以太网络端口的理想首选,例如安全维护系统、PV面板和服务亭。

「TBU DT系列的诞生代表敏感的以太网络端口的电路保护又往前迈进一步」Bourns半导体产品线经理Ian Doyle说道。 「今日,以太网络端口使用范围非常广泛,因此暴露的威胁更为严重。Bourns 目前对高速以太网络端口已经可以取得不会折损性能的优异保护,这全都是依赖这些保护组件的反应快速。」

新款组件提供优异的解决方案,有效减少设计工程师在设计和制程上的成本,加快上市的时间。此外,这些新组件可减少其它组件使用数量,满足OEM客户对小体积的印刷电路板在空间设计中受限的需求。除了可对众多威胁提供防护外,Bourns® TBU® DT系列亦有助客户节省昂贵的维修、维护和系统停工成本。

Bourns® TBU® DT系列共有8款组件,提供连续的AC电压等级,最高可到425 Vrms,此外还提供150 mA到750 mA的标称触发电流。这款新组件采用表面贴涂DFN封装,不含铅,且符合RoHS*。 欢迎透过Bourns经销商索取样品。在订价上,若订购15K的数量,每件Bourns® TBU-DT-065和TBU-DT-085-XXX-WH的价格为$.69。

关于Bourns® TBU®科技
Bourns® TBU®高速保护器是电子电路保护的一大创新,透过电流中断机制而阻断瞬变电流。TBU®组件保护系统免受到过电压和过电流的伤害,并非两个分流组件之间的复杂跨阶段协调。TBU®可在短短的十亿分之一秒内提供保护,可消除电路保护设计中常见的潜伏,限制通过的能量。Bourns® TBU®组件几乎没有电容或电感,因此可用于高速和高宽带应用。单向作业是TBU® DT-Series的特色之一,可予复归。

*RoHS Directive 2002/95/EC January 27, 2003 including Annex.

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com