Search
Languages

Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准车规级电流检测电阻产品线, 提供更高额定功率与更广泛的电阻范围

Bourns® 宽端子 CRK 系列扩展产品在小巧的 1225 封装中 可提供高达 3 W 的功率耗散,满足当今大电流应用的需求

2025年7月9日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRK1225 电流检测电阻,作为广受欢迎的 Bourns® CRK 系列的延伸产品。此车规级系列电阻符合 AEC-Q200 标准,采用金属条技术与宽端子设计,可提升散热效能并降低热点问题,在小巧的 1225 封装中提供高达 3 W 的功率耗散,并支持更宽广的电阻范围。这款新型电流检测电阻非常适用于当今大电流应用,例如电源供应器、步进马达驱动器、输入放大器、电动车电池管理系统 (BMS)、车载充电器、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 及电源域控制器等的电压量测需求。

随着电流检测电阻在小尺寸、稳定温度系数 (TCR) 以及相较其他技术具成本优势等特性下愈发受到青睐,CRK1225 提供低至 1 毫欧 (mΩ) 的阻值,实现高精度电流检测并降低功率损耗。此系列亦适用于部分具热/机械应力的严苛环境,其抗硫化设计可因应高硫或污染环境中的应用挑战。

Bourns® CRK1225 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/current-sense-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com