Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出钢基厚膜产品线,提供支持高能应用的先进性能

全新不锈钢厚膜 TFOS30-1-150T 通过 AEC-Q200 认证, 具备卓越的功率额定值与扩展的工作温度范围

2025年6月11日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出其钢基厚膜 (TFOS) 产品线,具备支持高能应用的先进性能。Bourns® TFOS30-1-150 为该系列中的首款产品,通过 AEC-Q200 认证,具备卓越的功率额定值与广泛的工作温度范围,是电源与太阳能转换器、电池储能系统 (BESS)、工业电源供应器、马达驱动器、动态剎车系统、加热器、电梯以及各类需高性能表现的消费性电子产品中,作为预充电或放电解决方案的理想选择。

厚膜印刷制程一直是 Bourns 超过 50 年来的核心技术之一,该技术虽然常应用于陶瓷基材,但如今将其应用于不锈钢基材,能扩展至各种要求严苛且高功率密集的应用,同时充分发挥不锈钢基材在高功率与高能量方面的优势。此外,Bourns 的设计团队也可依据应用需求进行调整,提供完整的定制支持。

Bourns® TFOS30-1-150T钢基厚膜现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/thick-film-on-steel

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com