Search
Languages

Bourns 扩展电源滤波器产品线, 推出具备广泛电感/阻抗范围与最高 300 MHz 频率全新系列

Bourns® SRF9005A 系列车规级电源滤波器符合 AEC-Q200 标准,专为消费性、工业及汽车系统提供高可靠性的电磁骚扰 (EMI) 抑制效果

2025年4月1日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其电源滤波器产品线,推出全新 Bourns® SRF9005A 电源滤波器系列产品,具备广泛的电感与阻值范围,并支持高达 300 MHz 的频率。全新电源滤波器为车规级并符合 AEC-Q200 标准,专为满足各类消费性、工业与汽车系统中对电磁骚扰 (EMI) 抑制的严格需求而设计。

Bourns® 新型滤波器采用铁氧体环形磁芯结构,在广泛的频率范围内提供高阻抗,有效抑制进出系统的电磁噪声。该系列亦是极佳的共模电源扼流解决方案,具有多项优异特性,包括最高达 1.6 安培的电流额定值、10 至 6500 µH 的电感范围,以及 -40 至 +105 °C 的工作温度范围。

全新 Bourns® SRF9005A 系列电源滤波器现已上市,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes---aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com