Search
Languages

Bourns 扩展环境传感器产品线, 推出具备广泛 PSI 测量范围的全新模拟与数字压力传感器

Bourns® BPS160 系列与 BPS170 系列在超低压力传感应用中提供卓越的效能,并为数字系统设计带来更多弹性选择

2025年3月31日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其环境传感器产品线,推出两款全新压力传感器系列。Bourns® BPS160 系列模拟压力传感器 和 BPS170 BPS170 系列数字压力传感器专为超低压力传感应用设计,提供卓越的性能。该两款系列具备 -14.5 至 14.5 PSI 的广泛测量范围,使其能够适用于更多元的应用,包括中低风险†医疗设备、家电、工业 P/I 及制程控制系统。

这两款压力传感器采用紧凑型表贴式封装,可灵活运用于数字系统设计,并具备补偿式即插即用 (plug and play) 功能,有助于缩短开发时间。此外,Bourns 最新的压力传感器设计具备双水平气孔、13 位数字模拟转换 (DAC) 分辨率,以及 -20 ºC 至 100 ºC 的工作温度范围,提供优异的线性度,确保在各种环境条件下均能维持稳定测量。

全新 Bourns® BPS160 系列模拟压力传感器和 BPS170 数字压力传感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/sensors/environmental-sensors/compensated-pressure-sensors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com