Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准 车规级高隔离反激式变压器系列

变压器在紧凑组件尺寸中实现卓越的隔离和电气间隙/爬电距离

2024年12月12日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,全新扩展其产品线,推出符合 AEC-Q200 标准车规级 HVMA03F40C-ST10S 反激式变压器。该系列专为在紧凑尺寸中实现高功率密度与更高效率而设计,Bourns 持续推出具备更高能力的高隔离反激式及栅极驱动变压器系列产品,以因应当今汽车、工业以及能源储存设计对于功率密度的不断增长需求。Bourns® HVMA 型号变压器的多项特性使其成为电动车、晶体管栅极驱动、高压电池管理系统,以及混合动力车辆中跨电压系统隔离供电的理想解决方案。此外,该系列亦能有效支持宽带隙设计中使用的高频碳化硅 (SiC)、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和氮化镓 (GaN) 开关组件。

Bourns 在开发微型化先进磁性结构方面具备成熟的设计技术。此款最新变压器符合 IEC 标准的隔离与高电气间隙/爬电距离要求,并采用尖端的机械与电气设计,有助于提升系统性能与安全性。Bourns® HVMA03F40C-ST10S 提供 10 毫米爬电距离的表贴式封装,设计人员可在现有平台上利用其支持高达 900 V 的工作电压,或简化新平台的设计。此外,此款 3 瓦反激式变压器支援 100 kHz 至 400 kHz 的开关频率范围,以及 -40 °C 至 +155 °C 的工作温度范围。

全新 Bourns® HVMA03F40C-ST10S 系列反激式变压器现已上市,符合 RoHS* 标准和 REACH** 规范。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-power-aec-q200-compliant

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**REACH 法规 1272/2008,2008 年 12 月 16 日。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com