Search
Languages

Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力

Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围

2024年11月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新三款 Riedon™ 高脉冲制动电阻产品:BR/BRTBRSUWP 系列。此三款制动电阻专为高能量脉冲应用设计,具备高达 500 瓦的卓越额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围,是马达制动电路和电容充/放电电路中理想的能量消散解决方案。

Bourns BR/BRT 和 BRS 系列为铝金属外壳绕线电阻,而 UWP 系列则为陶瓷绕线电阻。这些电阻经过设计,作为高可靠性和耐用的解决方案,可消散大量能量脉冲,满足 AC-DC 和 DC-DC 电源转换器、电池储能系统 (BESS)、电容充/放电电路、工业电源、逆变器及马达驱动器中关键的电流调节需求。

Bourns 全新 Riedon™ BR/BRT、BRS 和 UWP系列高脉冲制动电阻现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com