Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT) 专为满足严苛的可靠性、耐用性和法规标准而设计

Bourns® SA2-A系列具备高浪涌电流等级, 为高要求的应用提供卓越的电气性能和强大的浪涌保护

2024年9月26日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SA2-A 高压气体放电管 (GDT) 系列。这是 Bourns 符合 AEC-Q200 标准的广泛产品组合中的最新系列,专为满足特定恶劣环境以及需要卓越的可靠性、耐用性及遵循法规标准的应用严苛需求所设计。

SA2-A 系列针对多个市场应用的进阶浪涌保护需求进行设计,并经过严格的 AEC-Q200 标准测试,提供卓越的电气性能,使 SA2-A 系列成为在各种恶劣环境设计中出色的高压浪涌保护解决方案,如电动车充电站、工业控制、光伏设备、HVAC系统以及电源供应。此外,Bourns 全新 GDT 亦非常适用于符合 IEC 62368-1 标准设备所需的「保护接地 (PE)」隔离。

SA2-A 系列具备 3000 V 至 7200 V 的击穿电压、卓越的能量消散能力以及高绝缘电阻,并且操作温度范围广泛,从 -40°C 至 +125°C。这些高压气体放电管专为处理和消散高能量浪涌而设计,为敏感的电子系统提供关键保护,防止有害的电压尖峰损害。SA2-A 系列在设计上注重耐用性,在设备寿命周期内提供高度可靠的浪涌保护,有助于减少维护需求并延长更换的间隔时间。

Bourns GDT/SPD 产品线经理 David Chavarría 表示:「全新推出的高压气体放电管系列是 Bourns 符合 AEC-Q200 标准产品组合的一次重要扩展,不仅巩固了我们在满足高可靠性市场需求中的地位,还展现了 Bourns 在创新方面的不懈承诺。该产品线扩展亦展示了 Bourns 在电路保护设计领域的设计卓越性和长期专业知识,能够满足不断变化的市场需求,尤其是在高压保护方面。我们将继续致力于推动保护解决方案的发展,以协助提升客户系统的可靠性并支持其长期成功。」

Bourns® SA2-A 系列双电极 AEC-Q200 兼容 GDT 现已上市,符合 RoHS 标准*和 UL 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)- surge-arrestors/2-electrode-gdts/high-voltage-series

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com