Search
Languages

Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求

Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和低感值设计,可提供快速瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展

2024年5月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 TLVR1005TTLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有极大的电流能力、低感值和低 DC 阻值 (DCR),旨在满足当今数据驱动的应用性能需求。这类应用在处理性能方面不断发展,并且需要支持能够在相同甚至更小的板块空间内匹配其异常高电流规格的电源珠电感器。Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相 TLVR 电感器满足服务器、工作站、数据中心、存储系统和桌面计算机以及显示适配器和各种电池供电系统等设备的要求。

传统的多相电压调节器 (VR) 在平衡性能方面存在问题,因为大电流输出需求要求通过较长的单相阶段来增加之前处理的占空比。全新型多相 TLVR 架构旨在减轻因负载输出突然增加而产生的瞬态响应问题,因此被广泛采用来解决这些问题。因此,系统设计人员看到了 TLVR 架构中相位耦合的优势,可以实现极快的瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展。采用此架构使设计人员能够在不牺牲其他关键设计参数 (如电路板空间、系统效率、功率密度或 BOM 成本) 的情况下开发出强大的系统。

Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和夹式线圈设计,提供了所需的低电感和极高的电流承载能力 (Irms 高达 77 A 以及 Isat 高达 160 A) ,符合新一代多相电源解决方案的需求。该系列产品采用屏蔽结构,具有低辐射特性,电感范围为 70 至200 nH,工作温度范围为 -40 至 +125 ºC。

Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T系列现已上市全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com