Search
Languages

Bourns 将于 APEC 2024 展演日益成长的高压应用解决方案

带您了解 Bourns 先进组件如何支持、保护和实现不断增长的能源储存需求

2024年1月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,将于 APEC 2024 展示多款不断扩大的先进高压应用解决方案组合。作为全球领先的电源转换组件供货商之一,Bourns 不断开发创新技术,以满足日益成长的高压电动车 (EV) 和其他高能量储存系统针对可靠性和安全通讯不断增长的要求。

  • 具有集成共模扼流圈的单信道信号变压器
    • 业界唯一提供额定电压为 1500 VDC 的变压器的供货商
  • 业界首款平面讯号 BMS 变压器
  • 持续扩大 WBG 与 Wolfspeed 的评估伙伴关系
    • 强调 Bourns 的定制磁性设计能力
  • 革命性的轻省空间的电路保护创新
  • 扩展智能电流检测器产品线
  • 用于提高功率密度的高效碳化硅 (SiC) 二极管产品
  • 用于精确 BMS 监控的高功率分流电阻器

展会地点: APEC,加州长滩,美国
展会日期: 2024 年 2 月 26 日至 28 日
展位位置: Bourns 展位 #759

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com