Search
Languages

Bourns 扩展大电流屏蔽功率电感器系列, 推出全新薄型 SRP3212 系列

Bourns 扩展屏蔽功率电感器型号,专为与德州仪器型号 BQ25638/BQ25638D电池充电器配合使用而开发

2024年1月4日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感器尺寸为 3.2 x 2.5 x 1 mm,采用先进金属粉末磁芯和屏蔽结构制造,具有高饱和电流、高温升电流和低辐射的特性。 该电感器为德州仪器型号 BQ25638/BQ25638D电池充电器参考设计的一部分。

由于其扁平导线结构提升了效率,与其他使用传统导线的类似尺寸功率电感器相比,该全新型号的 DCR 显著降低。SRP3212-1R0MR21 电感器的工作温度范围为 -40 至 +125 °C,并结合其薄型的封装尺寸、低辐射、高饱和电流和高温升电流,非常适合在 DC-DC 转换器和消费性电子产品中使用。

Bourns® SRP3212-1R0MR21薄型大电流屏蔽功率电感器系列均已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com