Search
Languages

Bourns 扩展 Multifuse® PPTC 可复位保险丝产品线 推出四款 60 V 产品以满足在更高电压设计中日益增长的过压保护需求

全新可复位保险丝具备广泛保持电流选项,可于 2920 封装尺寸中提供更多设计选择

2023年12月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列。Bourns® MF-LSMF 具备 60 VDC 高额定电压 Vmax 满足在更大工作电压应用中日益增长的过电流保护需求。全新 Bourns 高额定功率 PPTC 同时具备 0.3 A 至 1.1 A 的广泛保持电流 (Ihold)。

此四款全新 MF-LSMF 系列采用 Bourns 创新的 freeXpansion™ 技术,旨在提升可复位保险丝的性能和可靠性,以提供卓越的过电流和过温保护。Bourns 开发此技术以满足更大保持电流 (Ihold)、增加额定电压 (Vmax)、提高电阻稳定性和缩小封装空间等方面的严格保护需求。这些增强的功能经特别设计,以满足各项应用要求,使这些全新 Multifuse® PPTC 可复位保险丝成为数据中心、电信和工业应用中常见的低 DC 电压端口理想保护解决方案。

为了提升可靠性和寿命,Bourns Multifuse® PPTC 可复位保险丝 (包括 MF-LSMF 系列) 皆采用电镀无铅镍金 (ENIG) 镀层于其 SMD 端子,ENIG 镀层使用一层薄而均匀的金属覆盖在一层镍上,已被证明具有卓越的耐腐蚀性和优异的电导率,并因其延长的保存期限、卓越的可焊性和高可靠性而广为电子业界接受。相比之下,传统的镍锡 (Ni/Sn) 镀层可能容易产生须状结构、氧化和腐蚀等问题,这可能导致短路、焊接不良以及电子电路的恶化。

全新四款 Bourns® Multifuse® MF-LSMF 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

 

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com