MENU
Search
Languages

Bourns® DIN 导轨安装数据及信号浪涌保护器 针对1 对或 2 对数据线提供二级保护

Bourns® 2510 及 2520 SPD 系列 提供高效的防过压屏障解决方案,可提供初级(第一阶段)和精细(第二阶段)保护

2023年11月29日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 25102520 系列数据及信号浪涌保护器 (SPD)。全新 DIN 导轨安装可插拔浪涌保护器提供了全面的解决方案,可保护 1 对和 2 对数据线免受损坏性电压浪涌和尖峰的影响。这些强大的保护器采用二级保护方案,利用气体放电管 (GDT) 和快速双向硅雪崩二极管 (SAD) 可提供粗略的和精细的保护。这种协调解决方案非常适用于各项敏感应用,包括 RS-232、RS-422 和 RS-485 接口、低电压警报电路、高频传输系统、模拟/数字通讯和电信等设备。

Bourns® 2510 和 2520 系列全新数据和信号 SPD 符合 UL 497B 和 IEC 61643-21 D1/C1/C2/C3 类标准,提供高达 20 kA (8/20 µs) 最大额定放电电流,并提供各种工作电压以适应不同的应用,从而能够灵活地保护贵重设备。其可插拔设计简化了安装和维护,有助于大大减少停机时间并大幅提升设备生产率。

 

Bourns® 2510 和 2520 系列数据和信号浪涌保护器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/resources/rohs/surge-protective-devices/signal-and-data-line-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com